This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:USS 设计中心 GUI 中的标准偏差不正确

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1328749/evm430-fr6047-incorrect-standard-deviation-in-uss-design-center-gui

器件型号:EVM430-FR6047

我将使用 EVM430-FR6047及 USS 设计中心和 MSP430FR6047EVM_USS_Demo 项目。

设计中心 GUI 和演示项目版本为02_40_00_00。

在"Design Center"用户指南中、我们可以定制调试波形、

我使用硬编码浮点值来检查 Debug 波形。 (图2中为1.0、图3中为4.0)

图形看起来不错、但即使所有值都相同、标准偏差也不为零。

看起来标准差是平均值的根。

当所有值相同时、标准偏差值是否为零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我将把您的观点转发给 USS 专家、他将分享他对您的问题的看法。 谢谢!

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试使用不同的值而不是使用相同的常量值?  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  用管道和水在两个位置检查体积流速图。

    1.波形-->体积流速

    2.调试波形-->调试图4

    在 waveforms.csv 中、

    我检查所有的"Volume Flow Rate"和"Adv" 调试(4)值。

    它们在同一时间戳中具有相同的值。

    这两个图是相同的。

    但标准差值是不同的。

    体积流速->标准偏差= 2.52

    图4 ->标准偏差= 12.01

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这对我来说很有趣。 我需要检查如何 计算调试图中的标准偏差。 我现在在代码中找不到它。 我需要花一些时间来研究这一点。

    此致、
    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了代码、波形页中的 dTOF std 由 Mathematics_CalcStDevflt 函数生成。 但是、我没有发现需要调用此函数来获取调试图数据。 因此、我不知道调试图的 STD 值是如何产生的。  

    我还检查了 STD 数据是否正确。 我保存波形数据、然后选择100个数据点进行标准计算。 我使用的是 STDEV。 Excel 中的 P 函数。 结果与 GUI 波形页面中的结果匹配。 因此、应将波形页中的 STD 结果视为正确的。

    此致、

    现金豪