我将使用 EVM430-FR6047及 USS 设计中心和 MSP430FR6047EVM_USS_Demo 项目。
设计中心 GUI 和演示项目版本为02_40_00_00。
在"Design Center"用户指南中、我们可以定制调试波形、
我使用硬编码浮点值来检查 Debug 波形。 (图2中为1.0、图3中为4.0)
图形看起来不错、但即使所有值都相同、标准偏差也不为零。
看起来标准差是平均值的根。
当所有值相同时、标准偏差值是否为零?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将使用 EVM430-FR6047及 USS 设计中心和 MSP430FR6047EVM_USS_Demo 项目。
设计中心 GUI 和演示项目版本为02_40_00_00。
在"Design Center"用户指南中、我们可以定制调试波形、
我使用硬编码浮点值来检查 Debug 波形。 (图2中为1.0、图3中为4.0)
图形看起来不错、但即使所有值都相同、标准偏差也不为零。
看起来标准差是平均值的根。
当所有值相同时、标准偏差值是否为零?
我 用管道和水在两个位置检查体积流速图。
1.波形-->体积流速
2.调试波形-->调试图4
在 waveforms.csv 中、
我检查所有的"Volume Flow Rate"和"Adv" 调试(4)值。
它们在同一时间戳中具有相同的值。
这两个图是相同的。
但标准差值是不同的。
体积流速->标准偏差= 2.52
图4 ->标准偏差= 12.01
感谢你的帮助。
您好!
我检查了代码、波形页中的 dTOF std 由 Mathematics_CalcStDevflt 函数生成。 但是、我没有发现需要调用此函数来获取调试图数据。 因此、我不知道调试图的 STD 值是如何产生的。
我还检查了 STD 数据是否正确。 我保存波形数据、然后选择100个数据点进行标准计算。 我使用的是 STDEV。 Excel 中的 P 函数。 结果与 GUI 波形页面中的结果匹配。 因此、应将波形页中的 STD 结果视为正确的。
此致、
现金豪