This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:是否有关于 VLO 时钟启动时间的规范

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1331458/msp430f6779a-is-there-specification-about-vlo-clock-start-up-time

器件型号:MSP430F6779A

是否有关于 VLO 时钟启动时间的规格?

复位后、我们必须等待 VLO 时钟稳定多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    此外、我也找不到 VLO 时钟的启动时间。

    实际在复位后、您应该等待内部振荡器就绪、然后运行引导代码和应用程序代码。 我认为没有必要关注 VLO 启动时间。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    在应用程序代码中、当您针对某些时钟资源启用 VLO 时、我认为没有必要等待 VLO 就绪、或者您可以设置 相对较短的等待时间、例如1us。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢提供信息。

    现在、我有一些与使用 VLOCLK 的辅助模块相关的问题、与下面的问题一样。

    e2e.ti.com/.../msp430f6779a-auxxsw-not-operation

    在编码"AUXCTL0 = AUXKEY"之后、AUX2SW、AUX1SW 和 AUX0SW 始终为零(使用 DVCC 电源在3.3上进行测试、然后关闭0V、这些问题发生在试验总数的约0.1%中)。

    VLO 时钟在从 MCU 复位状态释放后是否始终准备好工作?

    您是否认为可能导致 VLO 时钟在复位后的短时间内不工作? (因此可能需要在设置 AUX 模块之前增加延迟时间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    从 MCU 复位状态释放后 VLO 时钟是否始终可以工作?

    从我的角度来看、我认为已经准备好了。

    DVCC 电源电压如何? 我实际上找到了一个勘误表,其中描述了一个错误:

    B.R.

    萨尔