是否有关于 VLO 时钟启动时间的规格?
复位后、我们必须等待 VLO 时钟稳定多长时间?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有关于 VLO 时钟启动时间的规格?
复位后、我们必须等待 VLO 时钟稳定多长时间?

大家好、
感谢提供信息。
现在、我有一些与使用 VLOCLK 的辅助模块相关的问题、与下面的问题一样。
e2e.ti.com/.../msp430f6779a-auxxsw-not-operation

在编码"AUXCTL0 = AUXKEY"之后、AUX2SW、AUX1SW 和 AUX0SW 始终为零(使用 DVCC 电源在3.3上进行测试、然后关闭0V、这些问题发生在试验总数的约0.1%中)。
VLO 时钟在从 MCU 复位状态释放后是否始终准备好工作?
您是否认为可能导致 VLO 时钟在复位后的短时间内不工作? (因此可能需要在设置 AUX 模块之前增加延迟时间)
尊敬的 Tink:
从 MCU 复位状态释放后 VLO 时钟是否始终可以工作?
从我的角度来看、我认为已经准备好了。
DVCC 电源电压如何? 我实际上找到了一个勘误表,其中描述了一个错误:

B.R.
萨尔