This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:MSP430i2040连接电流互感器(CT)而不是分流器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1323559/msp430i2040-msp430i2040-interfacing-with-current-transformer-ct-instead-of-shunt

器件型号:MSP430I2040

您好!

我们正在使用 MSP430i2040 IC、并且我们的电路根据参考设计使用分流器进行计量。  我们可以 使用 EMDC GUI 软件校准电压和电流。 电压和电流读数 对应于我们不断变化的不同负载。

然后我们尝试用电流互感器(CT)替换分流器。 电压读数是正确的。 但是、 EMDC GUI 软件中的电流读数增加了大约30倍。

 MSP430i2040计量设计是否 支持 CT 而非分流器?      

或者我们错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    是的、但请让我向能够解释您为什么看到电流大幅增加的人询问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助检查 CT 设置是否正确吗?