请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430I2040 您好!
我们正在使用 MSP430i2040 IC、并且我们的电路根据参考设计使用分流器进行计量。 我们可以 使用 EMDC GUI 软件校准电压和电流。 电压和电流读数 对应于我们不断变化的不同负载。
然后我们尝试用电流互感器(CT)替换分流器。 电压读数是正确的。 但是、 EMDC GUI 软件中的电流读数增加了大约30倍。
MSP430i2040计量设计是否 支持 CT 而非分流器?
或者我们错过了什么吗?