This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67661A:可以通过 MCU 读取最大和最小电压

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1329693/msp430f67661a-maximum-and-minimum-voltages-can-be-read-through-mcu

器件型号:MSP430F67661A

尊敬的团队:

我一直使用 MSP430测量交流三相。

您能否提供有关可通过 SDXP0和 SDXN0读取的最小和最大差分电压的信息?

我需要测量从最小5V 到最大790V (峰峰值)的电压范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    输入之间的差分值可为±数据表中列出的值。 您突出显示的部分是、如果您使用外部基准、则输入范围 Vin = Vainxp - Vainxn =±930mV (如果正极端子为250mV、负极端子为-250mV、则总 Vin 为500mV)。

    上述参数是使用内部参考的、但读取规格的方式与此类似。

    如果是790V、您会需要将其电压分频到所需的增益设置、对于增益= 1、这是930mV。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Luke Ledbetter:  

    "我知道了,我知道。" 让我们简化一下。  

    1. 我可以通过  SDXP0和 SDXN0引脚测量的最小差分电压是多少? 与增益1匹配?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    增益为1时、最小差分电压为-930mV、最大值为930mV。

    您是否想知道2个输入之间的最小差异来了解显著的代码差异?

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke Ledbetter:

    感谢您的意见、  

    实际上、我需要测量0到5A 的电流范围、下面是我用于 CT 的模拟前端、  

    CUR3_P 和 CUR3_N 连接到 MSP430。  

    1.如您所说、可通过 Σ-Δ ADC 测量的最低电压是多少?

    我们可以通过 ADC 测量的最小电流是多少? 有可能测量10mA 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    根据用户指南数据格式、最大值和最小值基于您的 FSR、而这取决于您的基准电压。

    我建议阅读 三相电子式电表的实现方案 、因为其中详细介绍了整个过程和设计注意事项。

    对于电流读数、这取决于您的设计以及使用的是什么(电流互感器、Rogowski 线圈、分流器)。 它将检测10mA 处的情况、但精度会有所不同。 链接的文档中有一个结果部分、测试低至0.05安培。

    此致、

    卢克