尊敬的团队:
我一直使用 MSP430测量交流三相。
您能否提供有关可通过 SDXP0和 SDXN0读取的最小和最大差分电压的信息?

我需要测量从最小5V 到最大790V (峰峰值)的电压范围。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我一直使用 MSP430测量交流三相。
您能否提供有关可通过 SDXP0和 SDXN0读取的最小和最大差分电压的信息?

我需要测量从最小5V 到最大790V (峰峰值)的电压范围。
您好 Praveen:
输入之间的差分值可为±数据表中列出的值。 您突出显示的部分是、如果您使用外部基准、则输入范围 Vin = Vainxp - Vainxn =±930mV (如果正极端子为250mV、负极端子为-250mV、则总 Vin 为500mV)。
上述参数是使用内部参考的、但读取规格的方式与此类似。
如果是790V、您会需要将其电压分频到所需的增益设置、对于增益= 1、这是930mV。
此致、
卢克
您好 Praveen:
根据用户指南数据格式、最大值和最小值基于您的 FSR、而这取决于您的基准电压。

我建议阅读 三相电子式电表的实现方案 、因为其中详细介绍了整个过程和设计注意事项。
对于电流读数、这取决于您的设计以及使用的是什么(电流互感器、Rogowski 线圈、分流器)。 它将检测10mA 处的情况、但精度会有所不同。 链接的文档中有一个结果部分、测试低至0.05安培。
此致、
卢克