This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:使用 MSP-Flasher 实用程序永久保护 JTAG

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1331884/msp430fr5043-securing-jtag-permanently-using-msp-flasher-utility

器件型号:MSP430FR5043
Thread 中讨论的其他器件:MSP-Flasher

您好!

我们计划使用 MSP-Flasher 实用程序来永久禁用 JTAG。 据我所知、在 MSP430FR5xxx 系列中有两种选项可以禁用 JTAG:

1.用密码禁用 JTAG

2.永久禁用(不可逆)

现在的问题是、MSP-Flasher 实用程序使用了哪个选项、以防我们将触发器'-f'与 MSP430FR5043结合使用。

提前表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juri:

    MSP430-FLASER 用户指南 的第7.4节列出了保护的不同选项。

    MSP430FR50113的用户指南中、 详细介绍了电子保险丝。

    如果使用-f,则可以选择此选项。  不带  密码。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的快速响应。 我还有一个问题。 在我的 MSP430FR5043上、我已经在运行时将0xEEEEEEEEEEEE 写入 JTAG 签名(地址:0xFF80 - 0xFF83)(只是为了测试是否可以在运行时写入这些签名)。  根据此 文档、我假设这根本不会锁定 JTAG (默认值初始为0xFFFFFFFF):



    但是、我的设备现在似乎已锁定:  

    这与 FR5xx 器件的文档不匹配、是吗? 我缺少什么吗?

    但是、它与 FR2xx/FR4xx 文档相匹配:

    您能解释一下行为吗?

    编辑:我已经用第二个器件测试了这个、结果是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juri:

    让我来研究一下这个问题、明天我会回来与您联系。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    有任何更新吗?

    此致、

    句里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juri:

    我查看了我们的文档、但根据提供的信息、我找不到导致此问题的原因。

    实时更新这些值时、如何验证对 JTAG 部分的写入是否正确写入。

    您能否提供用于刷入器件的.txt 文件?

    此致、
    卢克