Thread 中讨论的其他器件:MSP-Flasher、
您好!
我们计划使用 MSP-Flasher 实用程序来永久禁用 JTAG。 据我所知、在 MSP430FR5xxx 系列中有两种选项可以禁用 JTAG:
1.用密码禁用 JTAG
2.永久禁用(不可逆)
现在的问题是、MSP-Flasher 实用程序使用了哪个选项、以防我们将触发器'-f'与 MSP430FR5043结合使用。
提前表示感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们计划使用 MSP-Flasher 实用程序来永久禁用 JTAG。 据我所知、在 MSP430FR5xxx 系列中有两种选项可以禁用 JTAG:
1.用密码禁用 JTAG
2.永久禁用(不可逆)
现在的问题是、MSP-Flasher 实用程序使用了哪个选项、以防我们将触发器'-f'与 MSP430FR5043结合使用。
提前表示感谢。
尊敬的 Juri:
MSP430-FLASER 用户指南 的第7.4节列出了保护的不同选项。
在 MSP430FR50113的用户指南中、 详细介绍了电子保险丝。
如果使用-f,则可以选择此选项。 不带 密码。
此致、
卢克
Luke、您好!
感谢您的快速响应。 我还有一个问题。 在我的 MSP430FR5043上、我已经在运行时将0xEEEEEEEEEEEE 写入 JTAG 签名(地址:0xFF80 - 0xFF83)(只是为了测试是否可以在运行时写入这些签名)。 根据此 文档、我假设这根本不会锁定 JTAG (默认值初始为0xFFFFFFFF):
但是、我的设备现在似乎已锁定:
这与 FR5xx 器件的文档不匹配、是吗? 我缺少什么吗?
但是、它与 FR2xx/FR4xx 文档相匹配:
您能解释一下行为吗?
编辑:我已经用第二个器件测试了这个、结果是一样的。