This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:MSP430FR50431 - USS_Lib

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1344899/msp430fr50431-msp430fr50431---uss_lib

器件型号:MSP430FR50431

您好!

我已将包含 MSP50431的电路板连接到夹式系统、以便进行水测量。

当我烧录演示代码时、转到包含 ADC 信号值的变量、获得正确值、请参见图片:

但当我烧录模板代码6043并检查 ADC 信号(UPS、DNS)的值时、
我会得到完全不同的值。


当然、设置完全相同。

在捕获 ADC 时、模板代码和演示代码之间有何差异?
为什么我没有得到完全相同的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能是因为您使用的是不同的 USS 配置。 请检查您是否使用相同的 USS_userConfig.h 文件。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cash、Ido 是我的同事。

    我们返回到演示代码、使用 GUI 生成了以下文件。

    请注意、我们使用的是 FR50431硬件。 但是、这些文件是使用 EVM FR6047生成的。  

    我们将文件放在了它们的文件夹中、然后清理/构建项目。

    我们将不会获得正确的值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要将项目设置为 single_tone。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是同一个  USS_userConfig.h 文件。

    现在我做了一个实验:
    我将 EVM6047连接到我的系统、得到了一个良好的 ADC
    我导出了标头、拿到了这些文件、然后把它们转移到了6043演示代码项目中。
    实际情况是我得到了完全不同的 ADC 读数。
    我要导出的文件是否仅适用于6047?
    它们之间有什么区别、为什么他在6043年没有很好地阅读它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试我之前回复中的方法。  

    FR6043上的激励信号配置可能不正确、您可能需要使用示波器对其进行检查。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 LPM 模式,在演示代码6043:

    我获取约为200+的值-振幅  

    在 GUI 中使用6047,我将得到以下信息:

    值约为700+-振幅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你让我困惑..  

    提供了模板示例和演示示例。  

    在您原来的帖子中、该演示示例得到了正版 ADC 数据。 但是、在最后一个帖子中、演示代码以某种方式无法获取正确的 ADC 数据。 您所做的一切会导致此处的差异。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多、  

    可以直接从6043移植到5043。 需要在 SW 中进行多处更改。 请遵循随附的文档获取指导。  e2e.ti.com/.../0334.MSP430FR5043_5F00_SW_5F00_Changes.zip

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    我们正在首先从 FR50431板上的演示代码中读取合适的 ADC 值。

    我们将软件从 FR6043更改为 FR5043。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白您的答案
    我将再次解释:
    我们有一个带50431的电路板、我将演示代码6043刻录在上面、然后尝试读取 ADC 数据。

    我返回到 GUI,在这里,我使用 EVM6047来查看是否有合适的 ADC,是否确实有合适的 ADC,然后我导出了标头,以便保存我捕获到的 ADC 配置。
    我拿到了这些文件、并将它们放在演示代码6043项目中。
    我在电路板上烧坏了、并尝试读取 ADC 数据、得到了错误数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 所以、您首先测试的是 FR5043的演示代码。 那么、为什么不使用 USS GUI 来调试这个问题呢。 您可以通过 COMM_SCL、COMM_SDA 和 COMM_IRQ 进行连接、以与 GUI 进行通信。  

    我不知道为什么您不能在6047和5043上获得类似的 ADC 数据。 它应该是类似的。 因此 、我们需要 使用 示波器检查激励信号并在 CHx_OUT 引脚上接收信号。 您可以比较这些信号的差异。 它可以为我们提供一些有关发生了什么问题的线索。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!  

    我们是支票。  

    您今天在线多长时间? 您明天的日程安排是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我们将在这里度过一个假期。 将于4月15日回来。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,现金,有一个愉快的假期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    您能不能推荐非放假的 FAE、谁是 USS 专家?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以向 Obrien、Dylan d-obrien1@ti.com 发送电子邮件 并将 me cash-hao@ti.com 复制 到循环中以寻求帮助。 他是 MSP AE。 他可以给你一些帮助。  

    此致、

    现金豪