您好!
我已将包含 MSP50431的电路板连接到夹式系统、以便进行水测量。
当我烧录演示代码时、转到包含 ADC 信号值的变量、获得正确值、请参见图片:
但当我烧录模板代码6043并检查 ADC 信号(UPS、DNS)的值时、
我会得到完全不同的值。
当然、设置完全相同。
在捕获 ADC 时、模板代码和演示代码之间有何差异?
为什么我没有得到完全相同的值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已将包含 MSP50431的电路板连接到夹式系统、以便进行水测量。
当我烧录演示代码时、转到包含 ADC 信号值的变量、获得正确值、请参见图片:
但当我烧录模板代码6043并检查 ADC 信号(UPS、DNS)的值时、
我会得到完全不同的值。
当然、设置完全相同。
在捕获 ADC 时、模板代码和演示代码之间有何差异?
为什么我没有得到完全相同的值?
添加更多、
可以直接从6043移植到5043。 需要在 SW 中进行多处更改。 请遵循随附的文档获取指导。 e2e.ti.com/.../0334.MSP430FR5043_5F00_SW_5F00_Changes.zip
此致、
现金豪
我不明白您的答案
我将再次解释:
我们有一个带50431的电路板、我将演示代码6043刻录在上面、然后尝试读取 ADC 数据。
我返回到 GUI,在这里,我使用 EVM6047来查看是否有合适的 ADC,是否确实有合适的 ADC,然后我导出了标头,以便保存我捕获到的 ADC 配置。
我拿到了这些文件、并将它们放在演示代码6043项目中。
我在电路板上烧坏了、并尝试读取 ADC 数据、得到了错误数据。
好的。 所以、您首先测试的是 FR5043的演示代码。 那么、为什么不使用 USS GUI 来调试这个问题呢。 您可以通过 COMM_SCL、COMM_SDA 和 COMM_IRQ 进行连接、以与 GUI 进行通信。
我不知道为什么您不能在6047和5043上获得类似的 ADC 数据。 它应该是类似的。 因此 、我们需要 使用 示波器检查激励信号并在 CHx_OUT 引脚上接收信号。 您可以比较这些信号的差异。 它可以为我们提供一些有关发生了什么问题的线索。
此致、
现金豪
您好!
您可以向 Obrien、Dylan d-obrien1@ti.com 发送电子邮件 并将 me cash-hao@ti.com 复制 到循环中以寻求帮助。 他是 MSP AE。 他可以给你一些帮助。
此致、
现金豪