This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP430中的 PWM 抖动(100%占空比)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1344955/msp430fr2355-pwm-jitter-100-duty-randomly-in-msp430

器件型号:MSP430FR2355

您好!

 我使用 msp430fr2355进行以下设置。 使用2个 PWM。 其中一个在一段时间后打开100%占空比并导致抖动(如所附波形所示。

void PWM_init (void)
{

PM5CTL0 &=~μ A LOCKLPM5;

TB1CCR0 = 400-1;// PWM 周期
TB1CCTL1 = OUTMOD_7;//| CCIE;// CCR1复位/置位
TB1CTL = TBSSEL__SMCLK | MC__UP | TBCLR;//| TBIE;// SMCLK、向上计数模式、清除 TBR
_delay_cycles (180);  
TB3CCR0 = 400-1;// PWM 周期
TB3CCTL5 = OUTMOD_7;

TB3CTL = TBSSEL__SMCLK | MC__UP | TBCLR;

请帮助解决此问题。

谢谢。

锡瓦拉詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器迹线显示没有明显的抖动、但我在下面的迹线中确实看到了脉冲缺失。

    您发布的代码将占空比设置为0%、因此我预计还有其他代码会设置 TB1CCR1和 TB3CCR5。 它看起来是什么样子的?

    [编辑:另外,我看到 FR2355受 TB25勘误表(参考勘误表 SLAZ695J 第11页)的影响,所以不需要依赖 CLLD。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、抖动我的意思是低迹线的占空比是随机的100%。

    其它代码按照如下方式加载 CCR 寄存器

    //#define Duty TB1CCR1  
    //#define DUTY1 TB3CCR5  

    占空比= DUTY1 =占空比;  

    在勘误表中显示

    "在向上计数模式下、当 TBxCCTLn 时、TBxCCRn 的值被立即转移到 TBxCLn 中。 CLLD 位 被置位或0x01或0x10"

    在初始化代码中、我尚未设置 CLLD、并保持默认值0x00。

    问题是、它是否仍会影响 PWM?

    我 无论如何都会尝试通过计时器溢出 ISR 加载 CCR  并共享结果。

    再次感谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivarajan:

    在您获得最新结果后,您可以设置一个新的帖子,我们的美国同事将在24小时内回复您,因为接下来的几天是中国清明节,我将在4月14日回到办公室。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    勘误表仅适用于 CLLD=1或=2、因此如果您不设置它(CLLD=0)、它不会影响您。 但 CLLD=1或=2是(在我看来)唯一有用的设置、因此实际上没有 CLLD 功能。

    在溢出(TBIFG)或 CCR0 (CCTL0:CCIFG) ISR 中设置 CCRn 通常是一个不错的选择。 在某些情况下、在 CCRn ISR 中设置该位的效果会更好。