This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047多点校准

Guru**** 2797515 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1345573/msp430fr6047-msp430fr6047-multi-point-calibration

器件型号:MSP430FR6047

你好
我将询问 msp430fr6047的校准情况。
我们正在尝试从 Q1 (0.00625m3/h)到 Q4 (3.125m3/h)进行校准。
首先、通过检查在 Q3 (2.5m3/h)中测量的仪表常数、获得了如下所示的仪表常数、通过重新测量、确认其在+/- 1%以内。

Q1 (0.00625m3/h +/-3%)、Q2 (0.01m3/h +/-1%)、Q3 (2.5m3/h +/-1%)、Q4 (3.125m3/h +/-1%))、使用校准选项卡> VFR 流量进行多点校准是否正确?
作为参考、我们计划在温度条件仅限于室温的情况下执行测试。

如果对 VFR Flow 中的每个流速应用多次校准是正确的、那么以下所示校准后必须输入的"实际平均 VFR"是否指其上方的平均 VFR?

  

请说明应该输入哪些值。

再一次、我想知道我用来获得从 Q1到 Q4的多点仪表常数的方法是否正确。

如果上述方法不正确、我是否应该将 Q1到 Q4分频到特定段(例如、100ml 间隔)、获取 Q1到 Q4的所有仪表常数、并为代码中的每个段应用仪表常数?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JunChul:

    多点校准适用于在仪表运行期间需要测量宽范围流速的情况。 如果您希望仪表仅读取一个较小范围的值、则可以使用单个仪表常数的典型校准。  

    因此、您选择的校准将取决于期望仪表测量的流速以及可以测量的误差大小。 您可以尝试在工作流速/永久流速 Q3下校准单个仪表常数、并测试您测量范围内的误差是否在您可接受的范围内。 如果是、您可以继续使用单点校准。

    如果误差太大、您可以使用多点校准针对不同的流速范围设置不同的仪表常数、然后大幅降低误差。 《 USS 设计中心用户指南》的流 VFR 部分介绍了执行此操作的过程。 请查看该文档和该网页上列出的其他资源、如果您有其他问题、可以随时再次发布。