Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
你好
我将询问 msp430fr6047的校准情况。
我们正在尝试从 Q1 (0.00625m3/h)到 Q4 (3.125m3/h)进行校准。
首先、通过检查在 Q3 (2.5m3/h)中测量的仪表常数、获得了如下所示的仪表常数、通过重新测量、确认其在+/- 1%以内。

Q1 (0.00625m3/h +/-3%)、Q2 (0.01m3/h +/-1%)、Q3 (2.5m3/h +/-1%)、Q4 (3.125m3/h +/-1%))、使用校准选项卡> VFR 流量进行多点校准是否正确?
作为参考、我们计划在温度条件仅限于室温的情况下执行测试。

如果对 VFR Flow 中的每个流速应用多次校准是正确的、那么以下所示校准后必须输入的"实际平均 VFR"是否指其上方的平均 VFR?

请说明应该输入哪些值。
再一次、我想知道我用来获得从 Q1到 Q4的多点仪表常数的方法是否正确。
如果上述方法不正确、我是否应该将 Q1到 Q4分频到特定段(例如、100ml 间隔)、获取 Q1到 Q4的所有仪表常数、并为代码中的每个段应用仪表常数?
谢谢