This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:在取下一个具有1500+ PoE 负载的 PSU 后、系统将关闭

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1346614/msp430f5234-system-will-power-off-after-taking-off-one-psu-with-1500-poe-load

器件型号:MSP430F5234
主题中讨论的其他器件:TPS23881

您好!

我们发现客户的 POE 问题。 请帮助检查以下描述并提供下一步操作的建议。 此外、如果您向 TI E2E 论坛提交请求单、请告知我们。 谢谢。

我们的系统包括具有12个 PSE 控制器(TPS23881)的 MSP430F5234IRGZR。 在我们的系统中、我们根据 PSU 状态指定了两个 POE 预算。 当插入2个 PSU 时、POE 总预算可以达到1800W。 如果只有一个 PSU 可用、POE 预算将下降至780W。 此外、所有端口都设置为相同的优先级。 我已附上配置文件供您参考。

我们旨在观察系统在拔下一个 PSU 后是否稳定。 我们在下面进行了两项实验、发现了两个不同的结果。 但是、我们在测试案例2中发现了问题。 该问题更有可能重现、每个端口具有90W 功率、总功耗超过1565+W。 我们还尝试了两种类型的负载情况:48个30W 端口和25个60W 端口。 在这两种情况下、我们都无法重现此问题。

 

测试配置

  • 48端口 PoE 开关
  • 系统中共有两个 PSU。 每个 PSU 可提供1200W 功率
  • PoE
    • MCU:MSP430F5234IRGZR
    • PSE:12x TPS23881
    • PoE 固件版本:1.54.23.224
    • 每个端口90W、最大系统 POE 负载限制为1800W)
    • 所有端口均设置为高优先级

 

测试案例1

测试程序:

  1. 如果系统有2个 PSU、则总 POE 约为1400-1500W。 我们尝试加载两种情况:48端口(30瓦)和25端口(60瓦)。
  2. 拔下 PSU2、系统关闭部分 POE 端口以将总 POE 限制在780W 内。
  3. Re 插头 PSU2。 POE 总负载在1分钟内恢复到1400W-1500W。

 

 

测试案例2

测试程序:

  1. 如果系统有2个 PSU、则总 POE 约为1500W。 最大端口负载为90-92W
  2. 拔下 PSU2、系统未关闭部分 POE 负载、因为测试案例1。 因此、我们观察到系统关闭、因为 PSU1是 OCP。

 

当大多数端口都具有90W POE 负载时、我们发现了一个问题。

 

接口     状态            最大功率(W)  功耗(W)  优先  级  错误
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      支持端口1  、可提供功率 24.46         91.40                 低       8
端口2      已启用  提供功率 24.46         90.90                 低       8
端口3      启用  提供功率 24.46         90.50                 低       8
      支持端口4  提供功率 24.46         91.20                 低       8
端口5      已启用  提供功率 24.46         90.90                 低       8
端口6      启用  提供功率 24.46         90.80                 低       8
端口7      启用  提供功率 24.46         90.80                 低       8
端口8      启用  提供功率 24.46         91.10                 低       8
      支持端口9  提供功率 24.46         92.40                 低       8
port10     已启用  提供功率 24.46         92.00                 低       8
     支持端口11  提供功率 24.46         92.10                 低       8
PORT12     支持  提供功率 24.46         92.60                 低       8
端口13     启用  提供功率 24.46         92.90                 低       8
port14     已启用  提供功率 24.46         92.20                 低       8
     支持 port15  提供功率 24.46         92.50                 低       8
端口16     启用  提供功率 24.46         92.60                 低       8
端口17     已启用  传输功率 60.00         40.70                 低       5
端口18     已启用  提供功率 60.00         56.60                 低       6

 

 

布赖恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../48_5F00_PSE_5F00_Manager_5F00_vE0_5F00_SRAMv5_5F00_out_5F00_0921.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是一个应用问题、对吗? 您能帮助检查与 MCU 相关的专用问题是什么吗? 例如、您可以在测试2中调试其中一个 MCU 吗?

    否则、我很难向您提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    我们将为您提供哪些进一步的信息?  

    是的、我们正在进行测试2。 但是、测试1和2几乎相同、但 POE 端口限制。

    在我们的结构中、CPLD 会通知 MCU 是否存在两个 PSU 且它们良好。 如果已拔出任何 PSU、CPLD 会将信号置为低电平以通知 MCU。 然后、MCU 将在780W 内关闭元件的 POE 端口(该功能由 TI 提供)。 因此、当 PoE 端口加载60W/90W 时、我们不共享不同的 MCU 行为。

    此外、如果我们将所有端口设置为低电平/高电平、可能会出现问题吗?

    谢谢。

    布赖恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多调查结果

    1.在 POE 放电器侧将 POE 负载从90W 调整到85W。

    我们发现当端口负载超过90W 时可能会导致问题。 就我而言、我使用1.5m 电缆将所有 POE 装载机调整到了85W、而 开关的 POE 负载将小于90W。 我尝试过几次,没有观察到问题。

    2.将交换机侧的端口限制从90W 调整为95W

    我已将端口限制从90W 调整为95W。 当 POE 加载器需要90W PoE 负载(开关在每个端口提供的功率约为90-92W)时、仍然会出现该问题。

    注:

    MCU 等于 MSP430

    MSP430和 TPS23881位于开关内部、

    CPLD 通过一个 GPIO 将两个 PSU 的状态不断更新至 MSP430。

    打开/关闭 POE 端口由 MSP430控制

    布赖恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱恩特:

    我想我不能为您提供 MCU 会发生什么情况的任何建议。 您必须知道、应用性能与 MCU 之间存在软件部分。 我不知道您的软件、也不了解您的应用程序、因此我无法告诉您希望发生的情况以及为何要进行此操作。 我认为您需要做的是告诉我 MCU 级别的软件操作(例如 GPIO 控制/通信异常)不符合您的要求。 我可能会从 MCU 电平向您提供建议。

    这就是我问您是否可以调试代码的原因。 然后、我们可以跳过应用并通过由软件控制的 MCU 性能来讨论 MCU。   

    您能否调试测试2中的一个 poe?

    伊森