Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
主题中讨论的其他器件:TPS23881
您好!
我们发现客户的 POE 问题。 请帮助检查以下描述并提供下一步操作的建议。 此外、如果您向 TI E2E 论坛提交请求单、请告知我们。 谢谢。
我们的系统包括具有12个 PSE 控制器(TPS23881)的 MSP430F5234IRGZR。 在我们的系统中、我们根据 PSU 状态指定了两个 POE 预算。 当插入2个 PSU 时、POE 总预算可以达到1800W。 如果只有一个 PSU 可用、POE 预算将下降至780W。 此外、所有端口都设置为相同的优先级。 我已附上配置文件供您参考。
我们旨在观察系统在拔下一个 PSU 后是否稳定。 我们在下面进行了两项实验、发现了两个不同的结果。 但是、我们在测试案例2中发现了问题。 该问题更有可能重现、每个端口具有90W 功率、总功耗超过1565+W。 我们还尝试了两种类型的负载情况:48个30W 端口和25个60W 端口。 在这两种情况下、我们都无法重现此问题。
测试配置
- 48端口 PoE 开关
- 系统中共有两个 PSU。 每个 PSU 可提供1200W 功率
- PoE
- MCU:MSP430F5234IRGZR
- PSE:12x TPS23881
- PoE 固件版本:1.54.23.224
- 每个端口90W、最大系统 POE 负载限制为1800W)
- 所有端口均设置为高优先级
测试案例1
测试程序:
- 如果系统有2个 PSU、则总 POE 约为1400-1500W。 我们尝试加载两种情况:48端口(30瓦)和25端口(60瓦)。
- 拔下 PSU2、系统关闭部分 POE 端口以将总 POE 限制在780W 内。
- Re 插头 PSU2。 POE 总负载在1分钟内恢复到1400W-1500W。
测试案例2
测试程序:
- 如果系统有2个 PSU、则总 POE 约为1500W。 最大端口负载为90-92W
- 拔下 PSU2、系统未关闭部分 POE 负载、因为测试案例1。 因此、我们观察到系统关闭、因为 PSU1是 OCP。
当大多数端口都具有90W POE 负载时、我们发现了一个问题。
接口 状态 最大功率(W) 功耗(W) 优先 级 错误
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
支持端口1 、可提供功率 24.46 91.40 低 8
端口2 已启用 提供功率 24.46 90.90 低 8
端口3 启用 提供功率 24.46 90.50 低 8
支持端口4 提供功率 24.46 91.20 低 8
端口5 已启用 提供功率 24.46 90.90 低 8
端口6 启用 提供功率 24.46 90.80 低 8
端口7 启用 提供功率 24.46 90.80 低 8
端口8 启用 提供功率 24.46 91.10 低 8
支持端口9 提供功率 24.46 92.40 低 8
port10 已启用 提供功率 24.46 92.00 低 8
支持端口11 提供功率 24.46 92.10 低 8
PORT12 支持 提供功率 24.46 92.60 低 8
端口13 启用 提供功率 24.46 92.90 低 8
port14 已启用 提供功率 24.46 92.20 低 8
支持 port15 提供功率 24.46 92.50 低 8
端口16 启用 提供功率 24.46 92.60 低 8
端口17 已启用 传输功率 60.00 40.70 低 5
端口18 已启用 提供功率 60.00 56.60 低 6
布赖恩特