主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047、 TS5A3357
大家好、最近我想用 EVM430-fr6047设计一款用于不锈钢管的超声波流量计、但信号弱、我注意到这个设计解决方案 TIDA-01486更好地满足了我的需求、所以还是选择了这个解决方案。 但我遇到了一个问题、我的原理图如下。
我的第一个问题是、作为新手、我不知道在只有一对换能器时我是否还应该使用模拟开关。 我注意到大家给出的 TIDA-01486中使用了模拟开关、 其中一个答案中提到了该模拟开关用于保护MSP430.https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1111257/msp430fr6047-external-amplifier-to-increase-the-drive-voltage-and-amplify-received-signal/4119095?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=EVM430-FR6047%2525252520metal%2525252520pipe#4119095的 USS 模块 、但据我所见、我不知道他是如何保护它的、我认为它只是用于在 pair1和 pair2之间切换。 请回答我、非常感谢。
我的第二个问题是、在 EVM430-6047开发板上、属于同一个换能器的芯片输入和输出引脚连接在一起、比如下面的电路图中所示的 ch0_in 和 ch0_out、所以当我连接它们时、 我是否需要将运算放大器板上的相应引脚直接焊接到 EVM 板的 R16和 C11、而不是将它们连接到一排引脚?