This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01486:有关 EVM430-FR6047和 TIDA-01486的电路设计问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, TIDA-01486, TS5A3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1352687/tida-01486-circuit-design-questions-about-evm430-fr6047-and-tida-01486

器件型号:TIDA-01486
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047TS5A3357

大家好、最近我想用 EVM430-fr6047设计一款用于不锈钢管的超声波流量计、但信号弱、我注意到这个设计解决方案 TIDA-01486更好地满足了我的需求、所以还是选择了这个解决方案。 但我遇到了一个问题、我的原理图如下

我的第一个问题是、作为新手、我不知道在只有一对换能器时我是否还应该使用模拟开关。 我注意到大家给出的 TIDA-01486中使用了模拟开关、 其中一个答案中提到了该模拟开关用于保护MSP430.https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1111257/msp430fr6047-external-amplifier-to-increase-the-drive-voltage-and-amplify-received-signal/4119095?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=EVM430-FR6047%2525252520metal%2525252520pipe#4119095的 USS 模块 、但据我所见、我不知道他是如何保护它的、我认为它只是用于在 pair1和 pair2之间切换。 请回答我、非常感谢。

 我的第二个问题是、在 EVM430-6047开发板上、属于同一个换能器的芯片输入和输出引脚连接在一起、比如下面的电路图中所示的 ch0_in 和 ch0_out、所以当我连接它们时、 我是否需要将运算放大器板上的相应引脚直接焊接到 EVM 板的 R16和 C11、而不是将它们连接到一排引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您提出申请并关注我们的参考设计。 我们会很快回复您、回答您的2个问题。  

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex。

    感谢您的快速回复、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、开关 用于在线对1和线对2之间切换。

    关于您的第二个问题、您需要将运算放大器板上的相应引脚焊接到 EVM 板的 R16和 C11。

    谢谢

    Gio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gio

    当我只使用一对换能器时、我不需要模拟开关来切换信号、我只需要将输入和输出信号连接到 EVM 板、对吧? 模拟开关不会提供任何保护。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们从未尝试过这种配置、但我认为是的。 正确 TS5A3357只是一个模拟多路复用器。  

    谢谢

    Gio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gio

    很抱歉、很显然、我把一个模拟多路复用器和一个模拟开关相混淆、但无论如何、我想您都能解决我的问题。
    非常感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没问题! 我们随时为您提供帮助。 您是否可以点击我们解决该问题的按钮?

    谢谢

    Gio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然、再次感谢您的回答