This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:MSP430FR2476_μ 内部クロック波形

Guru**** 2467190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1353677/msp430fr2476-msp430fr2476_

器件型号:MSP430FR2476

为了测量内部时钟、
我将其从引脚15 (P1.3)设置为输出 MCLK。
频率为4[MHz]。

我实际上是使用示波器对它进行测量的。
如附图所示、波形类似于"正弦波"。
我认为输出的是一个漂亮的方波、但是
内部时钟的波形是否会如随附的图中所示?
如果是这种情况、请告诉我、它不输出美丽的方波的原因是否为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述值通过探头设置"1:1"进行测量。
    下面的波形的探针设置为"10:1"。
    存在一些噪声、
    微控制器的内部时钟输出不是漂亮的方波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    这是我可以在数据表中找到的唯一规格。

    微控制器的内部时钟输出不是一个美丽的方波?

    这应该是一个美丽的方波、因为上升和下降时间为10ns、远小于250ns 周期(4MHz)。

    但此波形也与 GPIO 输出相关、并测量设备的输入特性、如输入电容和电阻。

    如果它不影响你的功能、电流波形正常。 噪声是可以接受的。

    Br、

    赫利克