This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:将钳位型超声波传感器与 EVM430-FR6047连接

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1353870/evm430-fr6047-interfacing-clamp-on-type-ultrasonic-sensor-with-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6047

团队、您好!

请参阅下表、它显示了直列式传感器和钳位导通型传感器之间的差异。 请问我们是否可以将 CLAMP 型传感器连接到  EVM430-FR6047?

项目 内联传感器 富士电机 FSSC
安装类型 内联 夹紧式
谐振频率 975 +/-30kHz 1MHz
谐振阻抗 <110欧姆 低于30欧姆
静态电容 1350 +/- 20% pF 1400 +/-25% pF
耐压性 1.6兆帕 -
永久流速 2.5 m3/h -
最大流速 5 m3/h -
最小流速 0.050 m3/h -
编码 温度 +5至+55 °C 40至120°C
直径 DN20 50至1200毫米
机电耦合系数   超过50%
绝缘电阻   1000MΩ μ m 或更大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内联型是一款使用超声波解决方案的成熟产品。  

    对于夹钳式、我们对此没有太多经验。 有一个应用手册将  EVM430-FR6047用于钳位表。 但它对于管道材料和换能器类型至关重要。 需要进行更多测试来检查 EVM430-FR6047是否能与您的管道和换能器配合使用。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa949

    此致、

    现金豪