Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 团队、您好!
请参阅下表、它显示了直列式传感器和钳位导通型传感器之间的差异。 请问我们是否可以将 CLAMP 型传感器连接到 EVM430-FR6047?
| 项目 | 内联传感器 | 富士电机 FSSC |
| 安装类型 | 内联 | 夹紧式 |
| 谐振频率 | 975 +/-30kHz | 1MHz |
| 谐振阻抗 | <110欧姆 | 低于30欧姆 |
| 静态电容 | 1350 +/- 20% pF | 1400 +/-25% pF |
| 耐压性 | 1.6兆帕 | - |
| 永久流速 | 2.5 m3/h | - |
| 最大流速 | 5 m3/h | - |
| 最小流速 | 0.050 m3/h | - |
| 编码 温度 | +5至+55 °C | 40至120°C |
| 直径 | DN20 | 50至1200毫米 |
| 机电耦合系数 | 超过50% | |
| 绝缘电阻 | 1000MΩ μ m 或更大 |