This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:如何仿真单位、多位 FRAM 错误?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1354768/msp430fr5969-how-to-simulate-single-bit-multi-bit-fram-errors

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我正在尝试在 MSP430FR5969上测试单个位、多位 FRAM 错误检测功能。 理想情况下、我希望能够验证我的代码是否响应、并可以按如下方式进行验证:
-单个位错误检测。 响应:位纠错。 验证:FRAM 内存检查。
-多位错误检测。 回应:PUC。 验证: MSP 复位后进行 SYSRSTIV_UBDIFG 检查。

我试图通过打开"Memory Browser"视图并写入一些高于0x001800的存储器地址(我认为这是 FRAM 存储器地址空间)、在 FRAM 中创建一个单位、多位错误。 当我写入这个内存时、控制台打印出一些错误:"MSP430:在长度为0x2的第0页上的0x1abe、错误的写入内存块:无法写入设备内存"

尚未成功进行单个位错误注入或多位错误注入测试。 我想知道是否有人可以建议如何进行此测试? 或者能够告诉我是否无法测试 FRAM 错误检测功能。

感谢任何帮助! 谢谢。