Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969
您好!
我正在尝试在 MSP430FR5969上测试单个位、多位 FRAM 错误检测功能。 理想情况下、我希望能够验证我的代码是否响应、并可以按如下方式进行验证:
-单个位错误检测。 响应:位纠错。 验证:FRAM 内存检查。
-多位错误检测。 回应:PUC。 验证: MSP 复位后进行 SYSRSTIV_UBDIFG 检查。
我试图通过打开"Memory Browser"视图并写入一些高于0x001800的存储器地址(我认为这是 FRAM 存储器地址空间)、在 FRAM 中创建一个单位、多位错误。 当我写入这个内存时、控制台打印出一些错误:"MSP430:在长度为0x2的第0页上的0x1abe、错误的写入内存块:无法写入设备内存"
尚未成功进行单个位错误注入或多位错误注入测试。 我想知道是否有人可以建议如何进行此测试? 或者能够告诉我是否无法测试 FRAM 错误检测功能。
感谢任何帮助! 谢谢。