This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:USS 设计工具中的声学长度

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1350732/evm430-fr6047-acoustic-length-in-uss-design-tool

器件型号:EVM430-FR6047

我使用的是 MSP430-FR6047 PCB 及 USS 设计中心和 MSP430FR6047EVM_USS_Demo 项目。

设计中心 GUI 和演示项目版本为02_40_00_00。

我在 USS 演示项目中有一些问题。

(USS_Config\USS_userConfig.h 第343行)

1. USS_Acoustic_length 是什么意思?

2.将此参数用作默认值是否没有问题? (70)

3.如何设置参数?

(我应该参考哪些信息或环境来设置此参数?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此"USS_Acoustic_length"参数在 USS 库中不使用。 客户可以直接忽略它。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!