This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:仪表常数存在疑问

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1355599/msp430fr6043-doubt-in-meter-constant

器件型号:MSP430FR6043

您好论坛、

我曾尝试使用 MSP430FR6043在200kHz 频率下进行 ADC 采集(有气流)、但在此情况下获得 ADC 采集(有气流) 借助噪声、因此我尝试忽略噪声、以实现完美的 ADC 捕获。因此、我计划计算仪表常数、Δ tof、绝对 tof ...pls、帮助我找出绝对 ToF、因此使用的公式为  

在这里如何找到 T thresh ups 和 T thresh dns 和 T offset…… 帮助我找到男性禁欲以及查找 T12和 T21因为我没有得到 C 和 V 的完美值,体积它被用于公式中查找 T12。

请对手动计算还是 GUI 中参数调整的正确过程给出建议...我该如何处理???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    我会将问题转发给 USS 专家、他会检查您的问题、然后向您提供反馈。

    感谢您的耐心等待。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。 我不知何故错过了该主题。  

    该问题与您的其他线程类似吗? 我不是很清楚你在这篇帖子中问什么?  

    此致、

    现金豪