请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6043 您好论坛、
我曾尝试使用 MSP430FR6043在200kHz 频率下进行 ADC 采集(有气流)、但在此情况下获得 ADC 采集(有气流) 借助噪声、因此我尝试忽略噪声、以实现完美的 ADC 捕获。因此、我计划计算仪表常数、Δ tof、绝对 tof ...pls、帮助我找出绝对 ToF、因此使用的公式为

在这里如何找到 T thresh ups 和 T thresh dns 和 T offset…… 帮助我找到男性禁欲以及查找 T12和 T21因为我没有得到 C 和 V 的完美值,体积它被用于公式中查找 T12。 
请对手动计算还是 GUI 中参数调整的正确过程给出建议...我该如何处理???