请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 您好!
我将使用 EVM430-FR6047及 USS 设计中心和 MSP430FR6047EVM_USS_Demo 项目。
我正在检查设置配置的顺序。
我看到过本文"超声波水表-设计和测试"。
看起来这是先"确定 ADC 开始捕获时间"、然后"确定 f1"。
在 "Determining the ADC start capture Time" 选项卡中、 显示将 ADC 计数设置为约+-900。
但确定 f1后、据说将 ADC 计数设置为约+-800。
为什么需要设置 ADC 计数的值不同?
设置此类配置的确定顺序是否正确? ("确定 ADC 开始捕获时间"->"Determining F1")
感谢您的帮助
金