This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:USS 设计中心中的配置设置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1356872/evm430-fr6047-configuration-setting-in-uss-design-center

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我将使用 EVM430-FR6047及 USS 设计中心和 MSP430FR6047EVM_USS_Demo 项目。

我正在检查设置配置的顺序。

 

我看到过本文"超声波水表-设计和测试"。

链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJlj95sxbE600AgGSpHgoA__com.ti.MSP430_ACADEMY__bo90bso__LATEST


看起来这是先"确定 ADC 开始捕获时间"、然后"确定 f1"。

在 "Determining the ADC start capture Time" 选项卡中、 显示将 ADC 计数设置为约+-900。

但确定 f1后、据说将 ADC 计数设置为约+-800。

为什么需要设置 ADC 计数的值不同?

设置此类配置的确定顺序是否正确? ("确定 ADC 开始捕获时间"->"Determining F1")

 

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    当它要求您设置800或900左右时没有区别。 这意味着要获得一个相当好的 ADC 捕获信号电平来继续调整参数。 从+- 300到1300个代码的广泛范围对我来说是很好的。 最好将代码设置在800到900左右、以便在两边留有一定的裕度。  

    顺序正确。 首先要确定的是 ADC 开始捕获时间。  

    此致、

    现金豪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    B.R.