This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047 PC 连接问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1362633/evm430-fr6047-evm430-fr6047-pc-connect-issue

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我使用 EVM430-FR6047连接器连接到 PC、但它显示有两个端口已连接(如下所示)、位置信息是相同的。  我有与另一台 PC 的传输、仍然是两个端口。

在这种情况下、我使用 UNIFLASH 和 CCS、可以正常运行、可以下载代码、但当我连接到 USS 时、无法连接它、并显示声明(请参阅下文)。  

另一条信息是、我已 将 EVM430-FR6047连接到 USB 集线站。 在此之前、我直接连接到 PC、USS 工作正常。

现在、 我该 怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原来的两个端口 名称:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tianlin、

    您是说设备最初在未使用坞站时可以正常工作、但现在您已连接到坞站、它会给您带来该错误吗?

    您是否能够停止通过集线站连接? 我不知道您的特定坞站是如何工作的、但似乎是这导致了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    感谢您的答复。  

    问:您是否说设备最初在您未使用坞站时可以正常工作、但现在您已连接到坞站、它会给您带来该错误?

    答:是的、我最初会将 EVM 板直接连接到它工作的 PC 上。 连接到集线站后、USS GUI 无法连接、然后给出"多一个 VID 器件、 检测到相同的 HID/PID。 只能连接一个设备。"

    问:您是否能够停止通过集线站连接? 我不知道您的特定坞站是如何工作的、但似乎是这导致了问题。

    答:现在它已直接连接到 PC、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已在线查看 TI E2E、以下链接有相同的问题:

    EVM430-FR6043:EVM430-FR6043 - MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

    MSP430FR6043:HID 桥无法通信? - MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛

    这两个链接都提到了到另一台 PC 的更改。 我已经尝试安装 USS、它可以正常工作。 (之前、我感到困惑、为什么 EVM 显示了 PC 中的两个端口并连接到另一台 PC、我只检查这些端口)。  

    对于原始 PC、仍有 USS 的连接问题(CSS 和 UNIFLASH 可以)。 上述链接也不能解决问题。 还有其他建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循错误信息 "多,一个 VID 设备与相同的 HID/PID 检测. 只能连接一个设备。"   一些 论坛显示、可以通过 PC regedit.exe 来删除 USB 记录、以使器件成为新器件。 我已取下 COM4/COM5 (EVM 板)的硬件 ID。 与同一 ID (VID_2047)相关的 USB 记录也显示在下面的中。  

    我的问题是、这是否解决了 USS GUI 连接问题?  我是否应该在 PC gridit 中删除所有 VID_2047?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对这项决议没有经验,但这项建议是有道理的。 你可以尝试检测一个特定的实验,但老实说,我不知道这将有多大的帮助,如果有。 如果问题出在您的 PC 内、则这有点超出我的范围、您可能需要尝试一些方法来查看是否可以再次连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我已经尝试过,它工作. 我认为这可能是一个解决方案可以分享给另一个面临同样问题的人。  

    感谢你的评分