Other Parts Discussed in Thread: DRV8300, MSP430F5521
主题中讨论的其他器件:DRV8300、、 MSP430WARE
您好!
首先,我想说,这是我的第一篇文章,我可能会张贴在错误的方式。
我的问题: 我是嵌入式编码的初学者、因此、如果您能够像与5岁的孩子交谈一样给出答案、那很好。
我正在尝试的内容: 我正在尝试使用 MSP430F5521 MCU 和 DRV8300驱动器来控制三相 BLDC 电机。
我真的不知道从何处开始这一旅程、我正在尝试收集我可以获取的所有资源(CCS 示例、MSP430Ware 源等)、但我好像被困在一堵墙上、无法攀爬。
如果有人能为我指明正确的方向、我将不胜感激。 此时、我将接受我可以获得的任何帮助/建议。
提前感谢您、
D. Irmak