This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5521:控制 BLDC 电机

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300, MSP430F5521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1363258/msp430f5521-controlling-a-bldc-motor

器件型号:MSP430F5521
主题中讨论的其他器件:DRV8300、、 MSP430WARE

您好!

首先,我想说,这是我的第一篇文章,我可能会张贴在错误的方式。

我的问题: 我是嵌入式编码的初学者、因此、如果您能够像与5岁的孩子交谈一样给出答案、那很好。

我正在尝试的内容: 我正在尝试使用 MSP430F5521 MCU 和 DRV8300驱动器来控制三相 BLDC 电机。

我真的不知道从何处开始这一旅程、我正在尝试收集我可以获取的所有资源(CCS 示例、MSP430Ware 源等)、但我好像被困在一堵墙上、无法攀爬。

如果有人能为我指明正确的方向、我将不胜感激。 此时、我将接受我可以获得的任何帮助/建议。

提前感谢您、

D. Irmak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否拥有工作的盲法?

    您是否有任何有关 C 的编码经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还将需要一个四通道示波器。

    不要期望在一周内完成此工作。

    您需要生成3个 PWM 信号并将其协调起来。

    您可以从单个 PWM 示例开始、然后从中添加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)是

    2)是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在举个 PWM 示例、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dogan:

    DRV8300的数据表中提供了一个典型应用图、可帮助您了解如何在两个器件之间进行连接。 通常、您会希望低侧和高侧使用交替 PWM (您确实  不  同时打开低电平和高电平)。 请参阅 DRV8300数据表中的第8.3.1.1节

    根据您打算如何进行设置、您可能需要使用 ADC 获取反馈信息来调整应用运行时中的 PWM (这是典型应用的 Rsense 组件)。

    此致、
    卢克