This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:在 BSL 加载后保持数据不变

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1364486/msp430fr6047-persisting-data-after-a-bsl-load

器件型号:MSP430FR6047

您好

我想在 FRAM 中保留数据、以便在 BSL 加载新映像后仍然可用。

我已经尝试将我的变量放在"noinit"段中、但没有帮助。

我尝试将某个段指定为"NoLoad"、这似乎没有什么区别。

我已经尝试将我的变量放置在用户信息存储器区域(地址0x1800)、但无法写入此区域、即使是在使用 MPU 时也是如此。

加载新映像后,用户信息存储器应保持不变,但似乎被阻止在此芯片上使用-否则我无法看到解决方案:-)

Br

汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考:我的项目基于 USS 水表项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以将数据保存到此区域、请检查:

    否则、您需要控制引导加载程序的 FRAM 擦除范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在已经尝试了。

    我也无法将数据保存到该区域。

    没有问题从它读取,但我不能保存任何东西。 这是否意味着 fr6047上没有可用的用户信息内存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它没有信息存储器/用户存储器。

    我认为有两种解决方案:

    1.无需使用引导加载程序执行批量擦除。 您确实需要按扇区进行擦除(您需要更改 BSL 命令)

    2.使用 BSL 读取这些内存,将这些内存与您的代码结合起来,然后下载 BSL。 (您需要编写脚本来执行此任务)

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    谢谢你的建议-我得出了同样的结论:)