主题中讨论的其他器件: BQ40Z80、 BQSTUDIO、 EV2400、BQ40Z80EVM-020
尊敬的先生:
我们正在设计一个测试 JIG、它可以对 BMS 板进行编程、目前我们使用 MSP-EXP430F5529LP 评估套件、通过 BQ Studio 与 BMS 板进行通信。 根据 BQ40Z80-EVM 原理图中的规定、我们将 BMS SMBus 线路与评估 P4.6和 P4.7连接、我们还将连接到 P4.4和 P4.5以查看与我们的 BMS 的通信。 这两个连接是独立完成的、但不用于同时评估通信。 我们使用了 SLU076应用程序在评估套件 U6 IC 上刷写固件。 您能建议我们采取什么措施来解决此通信问题吗?或者我们出了什么问题?
此外、先生、您能否为我们提供 SLU076源代码、以便我们可以构建能够从 BQ studio 对 BMS 板进行编程的测试 JIG。
我正在等待您的回复。
此致、
舒伯姆