This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:BQ40Z80的 MSP-EXP430F5529LP 评估套件通信问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80EVM-020, MSP-EXP430F5529LP, BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1361510/msp-exp430f5529lp-msp-exp430f5529lp-eval-kit-communication-issue-with-bq40z80

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80BQSTUDIOEV2400、BQ40Z80EVM-020

尊敬的先生:

我们正在设计一个测试 JIG、它可以对 BMS 板进行编程、目前我们使用 MSP-EXP430F5529LP 评估套件、通过 BQ Studio 与 BMS 板进行通信。 根据 BQ40Z80-EVM 原理图中的规定、我们将 BMS SMBus 线路与评估 P4.6和 P4.7连接、我们还将连接到 P4.4和 P4.5以查看与我们的 BMS 的通信。 这两个连接是独立完成的、但不用于同时评估通信。 我们使用了 SLU076应用程序在评估套件 U6 IC 上刷写固件。 您能建议我们采取什么措施来解决此通信问题吗?或者我们出了什么问题?

此外、先生、您能否为我们提供 SLU076源代码、以便我们可以构建能够从 BQ studio 对 BMS 板进行编程的测试 JIG。

我正在等待您的回复。

此致、
舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    您能否展示您的设置的图片或示意图、以便我们验证是否已正确连接所有设备。 您能否发送 您所指的 SLU076应用程序、我在任何地方都找不到它。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我从 MSP 评估套件中移除了 P4.7和 P4.6中的导线、将其用作 SMBD 和 SMBC、参考 BQ40Z80-EVM 用户说明、并将其连接到我们的 BMS 板。 我还将一个 micro USB 连接到 eval、其对应的类型 A 连接到我的笔记本电脑、尝试在其笔记本电脑中打开 BQstudio。 但是、我的 MSP 评估套件无法与 BQstudio 通信。 由于未进行通信、我曾参考过 BQ40Z80用户手册。 我发现 SMBD 和 SMBC 线路上有一个3V3上拉电阻器。 因此我在 GPPB 板上使用了相同的电路来提供上拉,并从 MSP-EXP 评估套件上内部生成的3V3中提供3V3。 请找到下面随附的图像以供参考。

    很抱歉混淆了我正在使用 SLUC706支持软件的应用程序,请查看下面的附加链接
    https://www.ti.com/tool/EV2400


    此外、先生/女士、请指导我们如何仅使用 MSP-EXPF5529LP 评估套件而不是 BQ40Z80-EVM 与 BMS 通信。

    正在等待您的回复、

    此致、
    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 、Shubham、

    SLUC706仅用于 EV2400。 您能否提供尝试与 BQ40z80通信的 MSP 的波形

    此致、

    尼克·理查兹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们想要构建一个定制的  BQ40Z80EVM-020、我们可以用它来刷写 BQ40Z80、并使用该定制设计进行一些生产测试。  我们使用了 MSP-EXP430F5529LP 控制器评估套件来执行 POC、并查看我们是否能够将 BMS 与 BQStudio 连接。 据我了解、EV2400是 BQ40Z80EVM-020中使用的微控制器。  请多多指教。

    您能指出适合我们应用的固件吗、如果您需要任何更多详细信息、请告诉我。

    目前使用的是 SLUC076、我们在控制器的两个 I2C 上都看不到任何通信/波形、但当我们将 USB 连接到我的 PC 时、我们可以在 HID 列表中看到 USB 接口(与 BQ40X80EVM-020相同)。

    提前感谢、

    此致、

    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将继续研究这一点。 我会在下周回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、您好!

    我们无法保证  SLUC076能够在 EV2400以外的器件上工作。 您是否可以编写发送简单 I2C 事务的代码、例如从电量监测计读取电压并查看该通信是否成功?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    Is  MSP-EXP430F5529LP  仅控制器是 EV2400吗? 或者 EV2400是不同的器件? 实际上、我认为 MSP-EXP430F5529LP 仅适用于 EV2400。
    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EV2400是不同的器件。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    我已经看到 EV2400的原理图、其中包含与 MSP-EXP430F5529LP 相同的控制器。 此外、该 EV2400还有助于我们与 BQ40Z80-EVM 芯片通信。 因此我们认为、这些评估控制器还可用于与我们的定制电路板 bq 芯片通信、而不是使用 EV2400。 您能告诉我们如何实现这些目标吗? 我的想法是正确的? 此外、先生/女士、您能否向我们提供 EV2400的源代码以便我们可以在设计中使用它。

    正在等待您的回复、

    此致、

    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、您好!

    EV2400源代码为专有代码、我不能随附。 您必须使用微控制器开发自己的代码才能与 BQ40z80通信。  我们的源代码所含的 MSP-EXP430F5529LP 与 MSP-EXP430F5529LP 本身是不同的器件。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢更新、您是否具有 BQ Studio 的 USB 到 i2c 通信的任何示例代码、以便我们使用任何控制器构建自己的代码。 基本上、我们的想法是使用同样的代码来与测试 JIG 中的 TI 控制器的 BQ studio 进行通信。 另请参考、在通信期间、BQ40Z80-EVM 迄今已损坏。 因此、这就是我们尝试为应用使用 MSP-EXP 评估套件的原因、因为这些成本太低。 或者,你能给任何想法,我们可以如何进行?

    正在等待您的回复、

    谢谢。此致、
    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shubham、

    我们没有用于使用 BQstudio 进行通信的示例代码。 如果您要使用 BQStudio 功能、则需要使用 EV2400。 您可以创建自己的 GUI、该 GUI 复制 BQStudio 的功能

    此致、

    尼克·理查兹