This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:对 RX 的响应进行故障排除

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1378098/evm430-fr6043-troubleshooting-response-for-rx

器件型号:EVM430-FR6043

工具与软件:

团队成员、您好!

我们将使用 EVM430-FR6043开发板进行气流测量、
目前、我们正在尝试使用数字示波器观察 RX USS 传感器上的响应。

如下图所示、我们连接示波器探头、  
我们能够看到 J5的 X1或 J9的 T0上的 TX 脉冲、  
但我们 在 J6的 X2或 J9的 R0上的 RX 侧没有得到脉冲/响应
此外、我们还检查了 R1、

请帮助我们分析示波器上的 RX 响应。  

此问题与先前询问的 Out 的查询的上下文相同:  
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1325723/evm430-fr6043-need-help-to-increase-the-number-of-samples-sampling-rate/5071116#5071116 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prayjit、您好!

    EVM430FR6043仅使用原理图中标记的 CH0_IN、而不使用 CH1_IN。 探测标有"AFE_CH0_IN"的信号应该在示波器上显示信号。 或者、您应该能够探测 X1和 X2以查看 TX 和 RX 信号。  

    您是否确定您的器件正在输出信号? 您可以使用 GUI 并检查 ADC Capture 或 Waveforms 选项卡是否显示准确的数据来确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    我再次重新验证了示波器上的脉冲、
    但仍无法在 RX 侧获得波形  

    对于 TX、我在 J9的 T0上获得波形、在 X1 (J5)上获得相同的波形


    GUI 工具上的 ADC 捕获 :  

    此致、

    Prayjit Tribhuwan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 GUI 正确检测到来自器件的上行和下行信号。

    您如何检查信号? 如果您在示波器上获取持续时间更长的捕获数据、则可以通过探测这些引脚来同时看到上游和下游信号。