工具与软件:
团队成员、您好!
我们将使用 EVM430-FR6043开发板进行气流测量、
目前、我们正在尝试使用数字示波器观察 RX USS 传感器上的响应。
如下图所示、我们连接示波器探头、
我们能够看到 J5的 X1或 J9的 T0上的 TX 脉冲、
但我们 在 J6的 X2或 J9的 R0上的 RX 侧没有得到脉冲/响应
此外、我们还检查了 R1、
请帮助我们分析示波器上的 RX 响应。 
此问题与先前询问的 Out 的查询的上下文相同:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1325723/evm430-fr6043-need-help-to-increase-the-number-of-samples-sampling-rate/5071116#5071116