This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043:如何计算体积流速(2)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1378468/evm430-fr6043-evm430-fr6043-how-to-calculate-volume-flow-rate-2

器件型号:EVM430-FR6043

工具与软件:

您好! 我有 EVM430-FR6043评估板。
我的球管配置如下图所示。

长度 L 不会比管道 r 的半径大得多(L 为8cm、r 为2.5cm)、因此我必须考虑 r。

我想计算气体(不是水)的体积流速。 我已经提出了这个问题、我知道有一个公式可以计算 v (气流速度)。 此公式不包含 r (管道半径)、但此公式包含 c (超声波在气体中的速度)。 我不知道 c、也不知道如何计算。 我认为 c 取决于温度、气体成分、压力。 我可以测量气体的温度、但不知道气体成分。 我看到了一个公式和一个图"水的温度与声速",但我没有看到它的气体。

那么、我的问题是如何计算气体的体积流速? 我应该计算 c (气体中超声波的速度)还是有一个公式如何考虑半径 r?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理论上、体积流速(VFR)通过 Meter 常数* dTOF /(absTOF1* absTOF2)计算。 dTOF 和 absTOF 根据 USS 库计算得出。 仪表常数由采用参考仪表的流量测试得出。  

    在流量测试中、假设您从参考表中读取到的值现在为100LPH。 然后、您 从 USS 库中读取 dTOF 和 absTOF。 便可获得仪表常数值。 无需知道 c 即可计算 VFR

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否必须针对不同的温度和气体成分值多次计算仪表常数? 然后我必须使用正确的 Meter 常数值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要在不同条件下多次计算仪表常数。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是很容易测量气体温度,但我不确定我能测量气体成分:-(  所以我是正确的这个配置

    不适合气体测量? (因为我需要知道气体中的气体成分或超声波速度、以便正确测量)。

    对于气体测量,我必须使用这些配置之一:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有。 通常、燃气表使用这两种管道设计。  

    此致、

    Cash Hao