工具与软件:
您好! 我有 EVM430-FR6043评估板。
我的球管配置如下图所示。

长度 L 不会比管道 r 的半径大得多(L 为8cm、r 为2.5cm)、因此我必须考虑 r。
我想计算气体(不是水)的体积流速。 我已经提出了这个问题、我知道有一个公式可以计算 v (气流速度)。 此公式不包含 r (管道半径)、但此公式包含 c (超声波在气体中的速度)。 我不知道 c、也不知道如何计算。 我认为 c 取决于温度、气体成分、压力。 我可以测量气体的温度、但不知道气体成分。 我看到了一个公式和一个图"水的温度与声速",但我没有看到它的气体。
那么、我的问题是如何计算气体的体积流速? 我应该计算 c (气体中超声波的速度)还是有一个公式如何考虑半径 r?