This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:Linux 中的 USS:HID 器件已连接、但无法连接到它

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1384217/evm430-fr6047-uss-in-linux-hid-device-connected-but-could-not-connect-to-it

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

您好!

在尝试连接到 Ubuntu 上的 EVM430-FR6047时、我遇到以下问题:

在同一台计算机上使用 Windows 11时、我能够成功连接、因此我知道这是 Linux 中的软件问题。 `lsusb`会提供以下输出:

我运行的是 Ubuntu 24.04 LTS、并使用采用 x86_64架构的 CPU:

有人知道如何解决此问题吗? 似乎是 USS 本身的一个问题。

谢谢!