请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 工具与软件:
您好!
在尝试连接到 Ubuntu 上的 EVM430-FR6047时、我遇到以下问题:

在同一台计算机上使用 Windows 11时、我能够成功连接、因此我知道这是 Linux 中的软件问题。 `lsusb`会提供以下输出:

我运行的是 Ubuntu 24.04 LTS、并使用采用 x86_64架构的 CPU:

有人知道如何解决此问题吗? 似乎是 USS 本身的一个问题。
谢谢!