This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:在 AFE 电流侧使用两个4148二极管的问题

Guru**** 2532850 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1380657/msp430f6779a-question-for-using-two-4148-diode-at-afe-current-side

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他器件:TIDM-3PHMTR-TAMP-ESDMSP430F6779

工具与软件:

根据 TIDM-3PHMTR-TAMPP-ESD 的参考电路图、 在 AVCC 和 AGND 线路上使用了两个4148二极管(I+、I-)

我发现有人也提出了相同的问题、TI 工程师 在下方进行了类似的答复。 (参见红色方形标记)

(链接: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1189101/tidm-3phmtr-tamp-esd-msp430f67791aipeu?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MSP430F6%252A%2520diode)

这是我的问题。

1.如果输入电流小于50A、只使用一个4148二极管可以吗? (我们使用32A)

2.我们使用分流电阻进行电流检测、感应电压大约为 10mV。 我们将使用内部 PGA 放大器增益=64。

  在本例中、我们是否还应该使用两个4148二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让我让 SEM 团队来解答 TI 参考设计问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何让您参与进来? 是否有任何 程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangho、

    请在下面查看我的答案:

    1.如果输入电流小于50A、只使用一个4148二极管可以吗? (我们使用32A)

    输入电流仅与最大值相关 您使用的分流器电压(例如50A x 200uOhm = 10mV)符合 ADC 规范。 这只是一个示例、假设分流电阻为200uOhm。

    2.我们使用分流电阻进行电流检测、感应电压大约为 10mV。 我们将使用内部 PGA 放大器增益=64。

      在本例中、我们是否还应该使用两个4148二极管?

    我认为您可以在自己的情况下使用单个二极管、但这需要进行测试(TI 尚未对其进行测试)。 我建议使用更高的电流(例如、使用40A 而不是32A)进行测试、以确保您有足够的测量裕度、并检查整个温度和电源电压范围内的行为。

    此致、

    Milen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Milen  

    感谢您的答复。

    我们还考虑使用80A 输入电流。 (同时设计32A 和80A)

    无论输入电流值如何、如果分流器上的输入电 压在 10mV~18mV 之间、那么一个钳位二极管无关紧要? 因为 ADC 输入电压范围小于930mV。

    我是否理解正确?

    CT 具有负载电阻器的参考电路图。 但在本例中、我使用分流电阻器进行电流检测、因此没有负载电阻器。

     电流检测方法的差异也很重要?  

    我找到了另一个类似如下的回复。

    链接1

    2.如果问题1正确、为什么会有两个二极管串联? 此设计中使用的二极管为 PMLL4148、最大正向电压为1V。 通过串联两个二极管、流向电源轨的压降为2V。 因此、该电路将在+5.3V 或-2V 处削波、这大大超出了 SD24输入规格的耐受限值。 为什么两个二极管串联使用而不仅仅是一个二极管?

    假设当通过 CT 的 RMS 电流为100A 时、最大负输入达到-930mV、那么最大正向电压为1V 的单个二极管很可能会在正常工作条件下开始传导、这并不理想。 这就解释了为什么要串联两个二极管来将限值增加到2V。 所幸的是、MSP430F6779具有 ESD 二极管、可为低次级过压情况提供少量保护。

    链接2.

    二极管用于钳制模拟输入引脚、使其处于这些引脚的绝对电压范围内。  您最好采用您帖子中自5月27日起展示的2二极管方案、而不是您上一帖子中所示的1二极管布置。  2二极管实现方案具有较高的钳位电压、可防止电流较高时过早钳位电压。