This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4260:M430FR5739SRHATEP

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1388786/msp430f4260-m430fr5739srhatep

器件型号:MSP430F4260

工具与软件:

L3H 正在尝试从其太空客户那里获得 TI M430FR5739SRHATEP 混合信号微控制器的批准。

M430FR5739SRHATEP 混合信号微控制器

 

我们的客户要求这些器件通过 EEE-INST-002第 M4部分的2级筛选和鉴定、因为它与 PEM 器件相关。 实际的筛选和鉴定测试和条件在 PEM-INST-001 (PEM 特定)中指定。

 

根据 TI 网站上提供的质量摘要和 TI 可靠性测试报告、数据表中所列器件的最高温度以及用于 HTOL 和温度循环等测试的温度方面存在很大的不确定性。  

 

  1. TI 器件的数据表指定了工作温度范围为-55°C 至+85°C。
  2. TI 对此器件的质量摘要报告(M430FR5739SRHATEP-15353148_Quality Summary)显示 HTOL 在125°C 下运行、温度循环在150°C 下运行。
  3. 根据数据表、Tjmax 为+95C

此处混淆了器件的最大工作温度+85°C (Tjmax =+95°C)与以125°C 运行的 HTOL 质量摘要测试。 PEM-INST-001中指定的 HTOL 测试温度应为不超过器件95C 的最高结温(根据数据表)

如果器件的 Tjmax 为95°C、根据数据表、HTOL 测试如何调整为125°C 下运行。

 

请确认此部件的实际最大工作温度(Tjmax)是多少。

在以下 TI 半导体认证链接认证 摘要常见问题解答|质量、可靠性和封装常见问题解答|质量和可靠性|德州仪器 TI.com

其中说明 TI 在105°C 结温下进行半导体产品认证。 该温度比我们尝试获得客户批准的部件的 TI 产品数据表中指定的95C 高10°C。

我与 TI 技术支持部门的最初电子邮件交流中确认、根据数据表、最高结温为95C。 但是、您可以看到 L3H 及其客户所面临的困惑;即数据表中关于 Tjmax = 95C 的声明与针对其半导体产品资质认证测试指定的 Tjmax = 105C 相矛盾。

我被要求为 TI 的质量和可靠性团队创建此支持请求单、因此我希望在 L3H 计划计划中的关键结束日期即将到来时、能及时解答我的问题。

重申一下:

最大同步温度是105°C 还是95°C?

 在95°C 或105°C 的情况下、当最大辅助温度较低时、TI 有何理由在125°C (根据 TI 质量摘要报告)条件下运行 HTOL 测试?

谢谢!  

插孔