This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:可能导致+/- 10us dToF 读数的周期打滑或其他问题。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1389200/evm430-fr6047-possible-cycle-slipping-or-other-issue-causing---10-us-dtof-readings

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

提前感谢您的帮助。

我正在从事超声波流量计量/检测应用工作。 我正在使用 Procomm 1 MHz 传感器、这是3/8英寸聚乙烯管外部的夹子式传感器。 换能器采用 W 配置、因此我确实将增益最大值设置为30.8dB、以通过管筒和水获得信号。 我从激励频率的频率扫描开始。 我调整了"# of Pulse"、"Capture Start"和"Capture Duration"。 然后我单击"Envelope Threshold"(包络阈值)。 以下是我在按下"Capture"按钮时的参数和 ADC 采集。


但是、当我查看波形捕获时、我得到了很多 +/-10 uSecond 的不稳定读数。

在获得这些较大的 dToF 值时、我没有遇到任何错误、所以查看论坛时、我看到了 循环滑动、这与我看到的类似、因此我确实将代码更改为 USS_ALG_MAX_RATIO_PEALE_2_PEAK_FLASH_0、重新编译、将 var 更改为微控制器并重新测试。 这对结果没有影响。 我使用示波器查看了上面的信号、我确实将很短的导线焊接到了开发板的背面、以便更轻松地捕获信号。 我确实看到线路上有一些噪声、因此我已尝试尽可能隔离板、但不会看到信号有太多错误(振幅可能会更高、但如果不添加外部放大器、我现在不会这样做、这是可行的)。

每次波形捕获后、噪声都会移动。 仍然看到相同的结果。 我开始查看 ADC 捕获、看看是否能在 ADC 捕获中看到噪声与周期跳周的相关性。 使用"Capture"按钮时、我无法看到任何滑动或偏移、但一切看起来都是相同的。 然后、我进行了"连续采集"、能够采集几个类似如下的 ADC 采集数据:

这似乎是随机发生的,但我还不能确定原因(可能的噪音抛出的 Lobe 算法). 我知道+/- 900 ADC 计数是理想的、但 SLAU810B 指出"系统应可使用低至+/-150 ADC 计数的信号运行"、因此我认为信号强度足够了、我启用了直流失调消除功能以使 ADC 在零附近"居中"、因此我将得到~μ V+/625 ADC 计数。

有人能否确认这是一个循环滑移、如果有、有什么建议可以防止或尽量减少这种情况的发生? 我做什么、UPS 和 DNS 有时彼此形状相同、但 ADC 计数差异不常见、在下一次捕获溢出波形之前、我无法在屏幕截图中捕获到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    照片都无法打开。 您可以再次发送吗?  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以 PWM 模式切换 ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dTOF 运行5分钟、显示了我认为的循环滑道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连续的 Captrues,我随机看到这样的波形,假设它是在循环滑移发生的时候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号上噪声的示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USS 参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连续的字幕,我随机看到类似这样的波形,假定是在发生循环滑移时。

     该图中的 ADC 捕获不好。 我同意您的看法、这种捕获信号可能会导致转差问题。  

    接收信号较弱是导致循环滑移问题的根本原因。 我建议在硬件侧尝试增加接收信号强度。 有一个应用手册、用于钳制仪表。  https://www.ti.com/lit/pdf/slaa949

    它具备获得良好接收信号的条件。 比如管道材料、换能器类型、管道设计和超声波凝胶。 那么它们可以获得更好的接收信号。

    此致、

    Cash Hao