Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
工具与软件:
您好!
我遇到了 MSP430FR6047流量测量的问题。
在 静止 状态和流程状态下、ToF 发生意外变化。 我试着使用 OSCi。 但 OSCi 上的信号稳定且良好。
第二个问题 ANS DTOF = T21-T12、在某些流程中它不清楚、因为有时我预期会有一个负流量、这是由于 ABS 的行为。 ToF UPS 和 DNS (参见图片)、
但它提供了正流动。 我不明白随后是如何计算流量的。
对于同一根管道、我使用了演示板 EVM430FR6047、它运行良好。 现在、我正在使用 UART 通信、但我无法使用 USDC 来测试我的电路板。 这就是为什么我使用了我自己的通信。
我还附加了配置。 我还尝试了与 EVM430FR6047相同的配置、但它们具有相同的错误。
对于 UART 通信、是否需要考虑任何因素? 是否缺少任何配置?
另一个问题是:在函数 静态 HMI_MESSAGE_t HMI_guiInputValidation (void)中、即使不满足条件、它也多次返回错误。 我调试了功能、输入正常、在范围内。 但 MCU 返回错误。 受影响最严重的是 DC_SAP->METER_CONSTANT User_Params 和 DC_SAP->SIG_SAMP_freq User_Params
这是一个很好的例子。 您可以看到、ToF 已发生变化、导致流程发生意外变化。
信号。 

以计量流量。 您可以看到 ABS 的行为。 左右 图的 ToF 不同。 但两者都会给出一个正流。 但这也可能在任何时候发生变化、但基准是相同的。
和 OSCI 上的信号。 是相同的。
这是配置
感谢您的支持