This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:使用新 IAR IDE 构建旧工程的问题(MSP430 8.10.3)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1397524/msp430f149-build-issue-of-older-project-with-the-new-iar-ide-msp430-8-10-3

器件型号:MSP430F149

工具与软件:

1) 1)安装 IAR IDE (8.10.3)

2)导入现有项目

3) 3)已触发重建全部

4)遇到 如下的构建错误

致命错误[e057]:未指定已知的 CPU。 需要使用-c 选项来指定 CPU。 可以识别以下处理器名称:

5) 5)此处是基于现有工程的器件选择。 此芯片组是否不再可用? 如果是、如何构建该工程?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 IAR 用于430 v7.21.1。  我可以创建一个新项目并为 MSP430F149器件改变选项、然后成功构建。  

     

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应。 是的、我也成功地用7.21.1版本编译了我的项目。 但现在、我在新计算机中安装了这个最新的 IDE (8.10.3)。 现在、我们要面对这个问题。  如果您在这个最新版本上有修复、那就很好了。 否则、我怎么能获得较早版本的 MSP 430 IDE? 在我的案件7.21.1。 我直接在邮件中获得了版本8.10.3的下载链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么不使用 CCS 作为 IDE? 这是 TI 的官方 IDE、是免费提供的。

    此致、

    Cash Hao