Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F149 工具与软件:
1) 1)安装 IAR IDE (8.10.3)
2)导入现有项目
3) 3)已触发重建全部
4)遇到 如下的构建错误
致命错误[e057]:未指定已知的 CPU。 需要使用-c 选项来指定 CPU。 可以识别以下处理器名称:
5) 5)此处是基于现有工程的器件选择。 此芯片组是否不再可用? 如果是、如何构建该工程?