Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047
工具与软件:
我已经为 EVM430-FR6047创建了定制 PCB (底部的照片)。 它具有所有必要组件、包括传感器的晶体。 我可以通过 eZ-FET 刷写闪烁示例代码、不会有任何问题。 我还可以将"Windows Installer for USS Water Demo for FR604x"代码刷写到其中。 代码运行且可从 Code Composer Studio 调试器查看、但无法连接到 USS GUI。 GUI 窗口底部显示"HID Bridge Connected -- Waiting for device"。 但是、如果我将此完全相同的代码刷写到 EVM430-FR6047评估板、它将可以正常运行并能够与 GUI 进行通信。 由于固件是相同的、两个板之间必须存在一些物理差异、这会阻止连接。 它可能是在等待某个引脚被拉高或拉低? 可能需要采取某种措施来处理评估板上的按钮输入是否需要处于特定状态? 其他随机想法或想法?? 或者、您也可以将我引导至演示代码的相关区域、以便查找这些内容、这样也会有所帮助。 谢谢!

请注意、这与我几个月前测试 ZIF 电路板时遇到的问题相同。 我希望它只需要传感器的晶体、但事实并非如此: 为 MSP430FR6047设置 ZIF 评估板
以下是评估板上 MSP430引脚排列的捷径:
下面是我的原理图中 MSP430的概要: 
左侧是我的定制板和右侧是 eZ-FET 评估板的图片。