This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:如何获取原型 MSP430FR6047流量计 PCB 以与 GUI 配合使用?

Guru**** 2504625 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1400595/msp430fr6047-how-to-get-a-prototype-msp430fr6047-flowmeter-pcb-to-work-with-the-gui

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

工具与软件:

我已经为 EVM430-FR6047创建了定制 PCB (底部的照片)。 它具有所有必要组件、包括传感器的晶体。 我可以通过 eZ-FET 刷写闪烁示例代码、不会有任何问题。 我还可以将"Windows Installer for USS Water Demo for FR604x"代码刷写到其中。 代码运行且可从 Code Composer Studio 调试器查看、但无法连接到 USS GUI。 GUI 窗口底部显示"HID Bridge Connected -- Waiting for device"。 但是、如果我将此完全相同的代码刷写到 EVM430-FR6047评估板、它将可以正常运行并能够与 GUI 进行通信。 由于固件是相同的、两个板之间必须存在一些物理差异、这会阻止连接。 它可能是在等待某个引脚被拉高或拉低? 可能需要采取某种措施来处理评估板上的按钮输入是否需要处于特定状态? 其他随机想法或想法?? 或者、您也可以将我引导至演示代码的相关区域、以便查找这些内容、这样也会有所帮助。 谢谢!


请注意、这与我几个月前测试 ZIF 电路板时遇到的问题相同。 我希望它只需要传感器的晶体、但事实并非如此: 为 MSP430FR6047设置 ZIF 评估板

以下是评估板上 MSP430引脚排列的捷径:

EVM430-FR6047原理图

下面是我的原理图中 MSP430的概要:

左侧是我的定制板和右侧是 eZ-FET 评估板的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 I2C 线路连接到逻辑分析仪。 在刷写过程期间和尝试 GUI 连接时、SDA 和 SCL 都保持高电平。 我的原型板(或我之前测试的 ZIF 板)中没有上拉电阻器。 eZ-FET 在本文档第4页上具有两个连接 USB_LDO 或3.3V 的4.7K 上拉电阻器: https://www.ti.com/lit/df/slar138b/slar138b.pdf?USB=17715472303 ts

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的连接似乎没有问题。 请确保已将 P1.5连接为 IRQ、将 P1.6连接为 SDA、将 P1.7连接为 SCL。 然后确保跳线正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助 Gary、您的回答完全正确。 接头上的焊点不良。 我是个假人。 我最好先多睡几个觉、然后再做更多的故障排除。 再次感谢!