This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:MSP430:GEL:加载文件时遇到问题:C:\workspace_v12|Debug|test.asm.out 无法打开文件

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1406862/msp-exp430f5529lp-msp430-gel-encountered-a-problem-loading-file-c-workspace_v12-debug-test-asm-out-could-not-open-file

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、MSP430WARE

工具与软件:

我已经在笔记本电脑中安装了 CCS、尝试调试程序后收到以下错误 消息。
"MSP430:GEL:加载文件时遇到问题:C:\Users\ks\workspace_v12\KS_Lab1.ASM\Debug\KS_Lab1.asm.out 无法打开文件。"  此外、我还遇到以下错误。
我测试的代码如下所示、它只是主循环
我对 MSP430不熟悉、也没有以前的经验、但我想做一些项目并详细了解微控制器。 抱歉,我在开始时卡住了 ,它似乎没有生成"**.out"文件。  
感谢您的信息和帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您可以按照以下步骤创建新工程并将其下载到 LP 中:

    "Project"-"New CCS project"-在"Target 中选择 F5529

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Helic、

    感谢您的答复。 我已创建一个新工程。 目标为 MSP430x5xx 系列和 MSP430F5529、项目模板为"仅用于汇编的空项目"

    我完成了菜单、"加载"和"加载前编译工程"、确实出现了编译错误、并且还得到了相同的"**.asm.out 无法打开文件"".out"文件未在文件夹中创建。 如果是"构建"问题、如何纠正? 我找到了另一篇文章、其中指出在"C\workspace_v12\project"中创建项目、仍然不能处理相同的错误。

    下面是代码

    感谢您的帮助、

    Kz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    请参阅 MSP430的 SDK:

    C:Code_Examples

    此外、您可以在此文件夹中构建该文件、但没有用于 F5529的 asm 文件。

    C:\ti\msp\MSP430Ware_3_80_14_01\examples\devices\MSP430F5xx_6xx\MSP430F55xx_MSP430F55xx_EVM Code_Examples

    编写您自己的 asm 项目函数、如主循环。

    Reagrds、

    Helic